Redes de transmición y distribución

power grids

Reforzando la Capacidad de la Red Eléctrica

Nuestras soluciones de cable son la columna vertebral de las redes eléctricas avanzadas necesarias para lograr la transición energética.

El pilar fundamental de la transición energética global es el cambio de una matriz energética basada en combustibles fósiles a fuentes de energía más limpias y sostenibles. En consecuencia, la integración de energía procedente de fuentes renovables requiere mejoras en las redes eléctricas. Además, con una demanda cada vez mayor de electricidad en los sectores de la construcción, el transporte y la industria, el refuerzo de la red se vuelve quizás más crucial que nunca, acelerando la transición energética hacia un futuro con cero emisiones netas.

Las redes eléctricas de Prysmian ayudan a los operadores de redes y servicios públicos, a las empresas industriales y a los instaladores a transmitir y distribuir la energía que alimenta todos los aspectos de nuestro mundo.

Somos incomparables en nuestras capacidades generales de fabricación e instalación y tenemos un compromiso inquebrantable con la I+D.

Diseñamos, producimos e instalamos sistemas de cableado subterráneo de alta, media y baja tensión, brindando componentes de red, ingeniería de valor agregado, así como soluciones y servicios de monitoreo de activos.

El Papel de las Redes Eléctricas para Facilitar la Transición Energética

La Unión Europea se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% (en comparación con 1990) de aquí a 2030, un hito crucial para alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. Según los escenarios de la Comisión, esto requerirá que las energías renovables representen el 81% del total de la UE. mezcla eléctrica. La condición necesaria para una transición completa hacia las energías renovables y su integración en el sistema energético es una red robusta e interconectada. De hecho, la Comisión prevé una capacidad de 1.300 GW de energía eólica terrestre y marina de aquí a 2050 (frente a los 180 GW actuales). Los procesos de electrificación en curso en aplicaciones residenciales, de transporte e industriales requieren una expansión considerable de las redes existentes. Se necesitan conexiones fuertes y resilientes entre las fuentes de generación renovables y las áreas de consumo para gestionar las variaciones en el suministro de energía relacionadas con el clima y la integración de diferentes fuentes de energía para equilibrar dichas fluctuaciones. Las redes de próxima generación deben diseñarse para hacer que las infraestructuras eléctricas sean más fuertes, más resilientes y proporcionen el máximo rendimiento en cualquier circunstancia y configuración.

Connect to Lead

Bajo su nueva estrategia comercial "Connect to Lead", Prysmian pretende aprovechar las oportunidades que surgen de las megatendencias estructurales que dan forma a la industria del cable y convertirse en un proveedor global de soluciones de cable. Alineado con esta misión, la unidad de negocio Power Grids:Apoia a modernização das redes elétricas com tecnologias inovadoras

  • Promueve la resiliencia y sostenibilidad de las redes
  • Fomenta relaciones duraderas con los clientes.
thumb

Distribución de Energía

ir a la página
moni

Sistema de monitoreo de activos

ir a la página